This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:硬件故障排除

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985806/ads1675-hardware-trouble-shooting

器件型号:ADS1675

您好、先生、

当我使用 ads1675时、otra 引脚通过电阻器和 LED 灯连接到接地端、
LED 指示灯在通电后一直闪烁、
测得的 AINP 和 AINN 的输入电平大约为2.5V。
即使 DVDD 的电压连接到3V、情况也不会改善。
收集的输出数据始终是跳跃的、
请这么做有什么关系。
请您分享您的宝贵建议吗?



谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请使用0欧姆跳线替换与 AVDD 引脚串联的电感器 B4。  该电感器可能具有高阻抗、这可能会导致 AVDD 下降。

    此外、使用示波器测量基准电压输入和模拟输入。  输入可能会振荡;使用 DMM 进行测量只会显示平均直流值、不会显示可能导致输入超出范围的高频率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用