This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:长期稳定性

Guru**** 2921620 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, REF70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985737/ads1251-long-term-stability

器件型号:ADS1251
主题中讨论的其他器件: REF70

您好、支持团队、

您能否告诉我 ADS1251的长期稳定性的价值?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    您能否解释一下"长期稳定性"是什么意思?

    我要说、ADS1251的规格中的数据表相当有限、因此我怀疑您提出的问题将有可用的特性数据。 但是、我可以检查您是否可以让我知道您具体需要什么。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan-San

    感谢您的回复。
    例如、我们可以在 REF70等电压基准上找到有关"长期稳定性"的描述。
    AD1251的增益或偏移误差是否需要考虑随时间的变化?
    它类似于温漂。 在长期使用期间是否会改变任何特性?
    这个机会的市场是测试和测量。
    这样一个市场有必要保持稳定性以提高性能。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    遗憾的是、基准的长期稳定性规格是一个与基准输出电压随时间的稳定性相关的非常具体的术语。 ADS1251有许多规格需要针对类似的"长期稳定性"参数类型进行测量、因此我们没有此 ADC 的规格。

    增益和失调电压误差很可能会随时间推移而漂移、但我们没有关于这些参数变化量的任何数据。 消除这些误差的最佳解决方案是对 ADC 执行定期校准。 执行定期偏移和增益校准还具有消除温度漂移的额外优势。

    布莱恩