This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1209:THS1209差分接口问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, THS1209, THS4131, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985654/ths1209-ths1209-differential-interface-problem

器件型号:THS1209
主题中讨论的其他器件:MUX36S16THS4131OPA2277

我使用以5MHZ 运行的 THS1209来连接由 mux36s16逐个选择的128个传感器、mux36s16开启频率为200kHz。 mux36s16和 THS1209之间的接口遵循所附图中的参考设计。 现在的原型是从 mux36s16发出的大量信号在 T4-1侧变为尖锐脉冲。 请给我一些关于如何调整此接口的规则。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    您能否提供有关  您在 THS1209中使用的寄存器设置的更多详细信息?  只需澄清一下、您有八个16通道多路复用器连接到 THS1209输入、对吧?  输入信号的性质是什么?  您能否对"强脉冲"的含义提供更多的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tom、我的传感器的输出是可变直流电平、我认为变压器只能传递交流信号、我决定改用 OPA2277和 THS4131。

    非常感谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没错、您无法通过变压器获得直流电。  感谢您告知我们您已解决问题。