This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:在写入寄存器之前复位后的 DRDY 脉冲

Guru**** 2921500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982815/ads131a02-drdy-pulse-after-reset-before-write-register

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

大家好、

我的客户使用具有异步中断模式的 ADS131A02、他询问有关复位后 DRDY 行为的问题。

在硬件/软件复位后、DRDY 引脚会显示一些周期性脉冲、如该 波形中的①和②所示 、可通过 TI 网络访问这些脉冲。

  1. 这是预期行为吗?
  2. 复位后 DRDY 是否无法保持高电平或低电平?

[问题背景]

如上所述、客户使用具有异步中断模式的器件。 因此、除非 IQR 中断、否则主控制器不会输出 SLK。 当前的器件设置过程如下所示。

  1. 加电
  2. 硬件或软件复位
  3. 等待7ms
  4. 接收到 DRDY 下降信号后、控制器的输出 SCLK。  
  5. 接收就绪字并发送解锁命令

到目前为止、客户使用 DRDY 脉冲从控制器触发 SCLK、迄今为止它正常工作、没有任何问题。

但是、他担心 DRDY 是否可能会保持高电平或低电平、并且控制器永远不会输出 SCLK、因为数据表上没有关于 POR 之后 DRDY 行为的说明。

他是否应该在复位后4.5ms 输出 SCLK 而不触发?

此致、

Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我们对该器件的主要支持今天已经结束、因此我希望他在返回后再次检查我的响应。  

    我认为这是预期行为。 请看图69。 在数据表中、您可以看到数据帧中存在周期性脉冲。 似乎只有一个脉冲用于① μ s、但如果您观察光标附近、我相信可以看到第二个脉冲-类似于 ② μ s 的行为。

    如 9.5.3.2 RESET:复位至 POR 值所示、在发出复位后、器件进入默认状态-我认为这应该是一致的。 不可能粘在高电平或低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex San:

    感谢您的评论。

    至于 Figure 69、DRDY 引脚行为是否对应于 Figure 69中的数据帧脉冲?

    如果是、是否在不使用主器件 SCLK 的情况下在硬件/软件复位后预期 DRDY 引脚上出现一些脉冲?

    我可以等待与该器件的主要支持者进行双重检查。

    感谢您的支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我认为是这样。 DRDY 通常会发出脉冲以显示器件正常工作。  

    让我们等待 Ryan 回来确认、他将在周一回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    图69顶部的数据帧信号本质上是来自主机的/CS 输入。 当数据帧为低电平(/CS = 0)时、该接口被启用。

    /DRDY 不用于指示何时与器件进行通信。 POR 之后、主机将以连续帧的形式发送 NULL 命令(即轮询器件)、直到接收到就绪响应字。 解锁器件后、客户需要启用 ADC 并重新配置器件寄存器设置。

    我认为最可靠的方法是在复位后~4.5ms 后发送 NULL 命令。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。

    我将要求客户在复位后发送 NULL 命令4.5ms。

    让我再问一个小问题。

    在复位后接受第一个空命令之前、DRDY 引脚的行为是什么?
    它在特定的默认周期性信号下工作、还是在接受配置命令之前变得不稳定(未定义)?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我明天将尝试在 EVM 上检查此行为。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    注意到。

    感谢您一如既往的支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    ADS131A04将使用默认寄存器设置加电。 在向  器件发送任何 SCLK 之前、DRDYn 引脚将以640Hz 的默认数据速率脉冲低电平。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    非常感谢您使用 EVM 确认 DRDY 的行为!

    此致、

    Shota Mago