This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:最大输入阻抗

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985681/ads1018-q1-maximum-input-impedance

器件型号:ADS1018-Q1

哪一个应该从外部连接到 ADC 的其中一个输入的最大建议输入阻抗是多少?

我似乎无法在数据表中找到相关数据。 我将具有5k 到10k 之间的最大值 100Hz 采样率、希望在10到12 ENOB 之间。

在确认是否需要运算放大器缓冲器之前、我不想只是放置一个运算放大器缓冲器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、预拖动、

    从 ADS1018-Q1数据表的表7.5可以看出、ADC 的输入阻抗不是固定值。 相反、输入阻抗随 FSR 和输入类型而变化、因此很难确切地声称、例如、5k 负载正常、10k 负载可能会导致错误。

    您能否提供有关您打算使用的 ADS1018-Q1配置设置以及传感器类型和输出电压的更多详细信息?

    布莱恩