This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48 Xilinx HSDC Pro 集成

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984723/afe58jd48evm-afe58jd48-xilinx-hsdc-pro-integration

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVMAFE58JD48

我对多个 EVM 模块的集成有疑问。 我想将 AFE58JD48EVM 与 Xilinx FPGA 板集成。 Xilinx VC707或 ZCU102。 我找到了产品:TSW14J10EVM。 这就保证了该功能的准确性。 我的问题是。 实际上是这样吗? 这种产品组合是否可与 HSDC Pro 软件 GUI 配合使用?

我之所以提出这一问题、是因为 TSW14J10EVM 的文档显示它与 Xilinx VC707兼容、而 TSW14J10EVM 表示它可以与所有 JESD204B 接口配合使用、因此可以与 AFE58JD48EVM 配合使用。 但 HSDC 软件中未显示这两个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jong:

    尽管 TSW14J10EVM 支持 JESD 接口、但 HSDC Pro 的 AFE58JD48固件的设计方式使 JESD 接口仅支持 TSW14J56/TSW14J57。 您仍然可以尝试使用 FPGA 中的 ILA (内部逻辑分析仪)在具有 HSDC Pro 软件的14J10上启动 JESD 接口。

    此致、

    Kalyan