This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760微电路在断开电流线路后烧毁

Guru**** 2508925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985201/dac8760-dac8760-microcircuit-burns-out-after-breaking-the-current-line

器件型号:DAC8760

Добрый день! Я использую ЦАП в качестве текущей ссылки μ A。 Источник питания-однополярный 24В。 Выходной ток устанавливается очень точно μ A。 все идет хорошо μ A。 но линия разлома все время проходит μ A。 после установки тока、когда Линия тока разорвана、происходит пробой источника тока。 после замены микросхемы поломка повторилась μ A。 в чем же может быть проблема? Замужество?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    проведены дополнительные исследования по назначению μ A。 Пожертвовал третью микросхему μ A。 после применения к Штырю AVDD + 12V、к DVcc + 5V、все работает правильно Ω。 если линия 输出电流 сломана на линии ошибки 0V (Сид включено μ A)。 когда напряжение AVDD увеличивается до+в и Линия тока прерывается μ F、линия повреждения уже составляет 3、6 μ F (в светодиод выключен μ F)。 после того μ A、как напряжение на линии AVdd возвращается к+ 12V、ничего не изменилось μ A、индикатор неисправности не загорается μ A。 при увеличении напряжения на линии Авдд до+ 24В и попытке обрыва линии тока происходит пробой!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何中断 IOUT 信号? 您是手动执行此操作、还是使用某种继电器或受控系统执行此操作。  我的问题是输出暂时短接到其他信号、这可能会导致某种闩锁情况。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Я делаю разрыв строки вручную μ A。 Просто вытащив щуп из мультиметра μ A (амперметра μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电感负载快速变化、该器件可能会承受很大的应力。  我们通常建议为该器件使用强大的保护电路、以帮助保护 IOUT 引脚。  请参阅此参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIPD153

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul_Frost、 谢谢! 我认为这将解决我的问题!