This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:电源序列

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984633/ads8557-power-supply-sequence

器件型号:ADS8557

您好!

写入"当 HVDD 在 AVDD 之前供电时、内部 ESD 结构导通、从而使 IHVDD 超过指定值。 "。

following①电流不会流经内部 ESD、我们是否应该在 AVDD 完成后开始打开 HVDD、以使其完全导通 μ s?

或者、在 AVDD 开始像 following② μ s 一样上升后、我们是否可以很快开始升高 HVDD?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi

    没有数据表中所述的特殊上电序列。 ①电源电流问题、Δ I 更实用。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    如果 电流流经内部 ESD 结构、在 HVDD 打开后是否会移除?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    一旦 IHVDD 打开、它将返回到指定的值。

    此致、

    戴尔