This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:Linux 驱动程序

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984382/ads8528-linux-driver

器件型号:ADS8528
主题中讨论的其他器件: ADS8578S

大家好、  

您能否支持以下请求:

"

我正在寻找一款 ADC 芯片作为他大学项目的一部分。 我认为 ADS8528可以满足我们的需求。 但我找不到 Linux 驱动程序。 如果可能、您能提供帮助吗?

或者、我在下面列出您的需求、以提供您的备选建议(如果有)。

至少12位分辨率
将读取总共24个 ADC 通道。 我认为 ADS8528可以是3x8
3 -它将通过 SPI 进行读取以同时读取。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我们没有该 ADC 的示例代码。 如果需要具有双极输入的同步采样 ADC、ADS8528是一款出色的 ADC。 然而 、驱动这个 ADC 通常需要一个高带宽放大器。 另一种选择是具有集成 PGA 和 ADC 驱动 器的 ADS8578S (14位和8通道)、ADS8578S 仅需要5V 电源。 请注意、ADS8578S 上的内部 LPF 滤波器在+/-10V 输入范围内具有24kHz 带宽、在+/-5V 输入范围内具有+/-16kHz 带宽。  

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想使用 ADS8528、但找不到它的 Linux 驱动程序。 请分享?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我们没有适用于 ADS8528的任何示例代码和 Linux 驱动程序。

    此致、

    戴尔