This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:最大共模输入与 PGA 间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985293/ads1261-max-common-mode-input-vs-pga

器件型号:ADS1261

如果 AVDD 为5V、则输入设置为差分、并且两个输入均拉至相同的5V、对于 ADS1261和最大输入电压是否存在任何问题? 这是否随不同的 PGA 设置而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在 ADS1261中启用 PGA 后、可应用于每个模拟输入的最小绝对输入电压为 AVSS + 0.3V、假设增益= 1、而最大值为 AVDD-0.3V。 因此、在启用 PGA 的情况下、您不希望对每个模拟输入施加5V 电压、或者您将在放大器的非线性区域中运行。 正确、这种关系随增益变化-更多信息请参阅 ADS1261数据表第31页第9.3.2节中的公式5。

    您还可以查看 ADS12FIC 的基于 Excel 的计算器工具、该工具可帮助直观显示 PGA 的共模范围在输入信号、增益、电源电压等方面的变化情况: https://www.ti.com/lit/zip/sbac200

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、这很有道理。 关于线性区域--我不打算在输入电压达到5V 的这段时间内读取读数,这样会有问题吗? 我主要担心 ADS1261恰好能够承受 AIN 引脚(和 AVDD)上的5V 电压、根据绝对最大额定值表、我认为这是可以的、但由于 PGA 的影响而上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正确的做法是、即使在启用 PGA 的情况下(假设 AVDD = 5V)、ADC 也应能够承受5V 的输入电压。 我的另一个问题是 PGA 过载恢复时间、或在过载情况下 PGA 恢复并正常运行所需的时间。 数据表中没有明确的时间进行此操作、因为它取决于增益、输入信号、数据速率、滤波器类型以及任何输入滤波等外部因素(我假设温度也可能会影响这一点)。 因此、我只想记住这一点、可能会在过载条件下运行一些测试、并查看 ADC 在您的特定设置下恢复所需的时间。

    布莱恩