This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:电源和 OPAMP 集成

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985461/ads7044-power-supply-and-opamp-integration

器件型号:ADS7044
主题中讨论的其他器件: OPA1632

大家好、  

您能否检查并告知以下请求;

"

-我们将差分读取"OPA1632"和 SAR ADC "ADS7044"。

-我们正在考虑在​​OPA1632输出端使用适当的电阻和电容值对信号进行滤波、然后使用 ADS7044集成将模拟信号转换为数字信号。

此时、我有一个问题:

对于 ADS7044:

-在我们的应用中,我们希望通过电压基准集成为 AVDD 和 DVDD 引脚馈电。 在数据表的第一页上、为 DVDD 馈电编写了"与 AVDD 无关"。 我们是否需要从两个不同的集成中馈入 AVDD 和 DVDD?

对于 OPA1632放大器:

-我们将 V +引脚连接到10V 电压、并将 V-引脚连接到 GND 点。 在 OPA1632数据表中、显示下一个 ADC 引脚连接到 VOCM 引脚的 COM 引脚。 但 ADS7044没有 COM 引脚。 如果有一个应用同时使用这两个 IC、您能否共享该文档? 如果您在将这两个 IC 一起使用时遇到其他问题时收到警告、也会对我们有所帮助。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 和 DVDD 可根据建议工作条件下提供的范围由相同或不同的电压供电。  大多数人尝试将 AVDD 电源与 DVDD 电源隔离一些、以使数字噪声远离模拟电源、模拟电源也用作此 IC 的基准。