This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:关于 ADC 的输入电压范围

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984306/ads8688at-regarding-input-voltage-range-for-an-adc

器件型号:ADS8688AT

大家好、

我在 设计中使用 ADS8688ATDBT 将模拟直流电压转换为数字值。 在数据表中、我发现 ADC IC 的内部基准电压为4.096V。

在我的设计中、输入直流电压范围为0至6V。 我将输入衰减至0至4.5V 直流、并将 ADC IC 作为输入提供。

该 ADC 是否能够转换整个范围(即0至4.5V)? 或者是否需要衰减输入信号才能获得0至4V 电压(ADC IC 的内部基准为4.096)?

请澄清我的问题。

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    ADS8688AT 能够捕获0~4.5V 信号、实际上每个通道都可以配置为以下任何范围(通道独立):

    –±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V

    –10.24V、5.12V、2.56V、1.28V

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    但内部 Vref 为4.096V、对吧? 这意味着、如果输入不正确、ADC 可以转换最大输入4.096V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    每个通道上都集成了一个包含 PGA 的模拟前端(AFE)、这与大多数精密 ADC 不同。 对于 ADC 代码、输入信号被向下缩放到特定的信号电平。 我列出了 ADS8688AT 支持的所有范围、不支持4.096V。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。