This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:存储器容量和采样频率

Guru**** 2830855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985368/ads5263evm-memory-capacity-and-sampling-frequency

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263

第一个问题是关于内存容量:

基于 ADS5263EVM+TSW1400、当以10MHz 的频率通过4个通道对信号进行采样时、存储器容量应为2^30 /(4*2)= 2^27、即理论上为134217728样本。 但是、它会运行几次、更常失败。 这似乎是不规则的。

第二个问题是关于采样频率:

作为一个管线式 ADC、ADS5263在输入时钟拍频下工作、因此我们将时钟频率降低至6MHz、以延长采样时间。 但是、有时它工作正常、有时它不工作。 尤其是当时钟频率低于5MHz 时、输出曲线上会出现毛刺。 我想知道的是实际的最小采样频率、或者是否可以将时钟频率降低到10MHz 以下。