This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:同步从模式故障恢复

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985276/ads131a04-synchronous-slave-mode-fault-recover

器件型号:ADS131A04

您好、TI 专家、

您能帮助分析以下问题吗? 输出零值和小于正常值的值是否合理、为什么?

当 ADS131A04在 同步从模式 SPI 下运行时、时钟突然接地短路、ADS131A04将打开 F_RESync。 然后消除同步误差、ADC 恢复正常工作状态。 在此过程中、ADC 的输出数据将首先为零、然后是一段时间内小于正常值的值、最后恢复正常值。

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayce、

    感谢您的发帖。

    听起来可能您正在观察数字滤波器的延迟。 输入突然变化或器件采样中断将需要延迟输出代码才能稳定至正确的值。  

    此致、

    Ryan