This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如何在 RTD 中使用 ADC 通道以实现最大化

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984973/ads124s08-how-to-use-adc-channels-in-rtd-to-maximize

器件型号:ADS124S08

大家好、

   使用2:8 MUX+ADS124S08解决方案时、我能否测量5输入3线 RTD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在《RTD 测量基本指南》中、有一个用于连接多个3线 RTD 的电路。  该特定电路仅显示3线3 RTD、但您会注意到、每个 RTD 都具有使用 ADS124S08内部多路复用器为每个 RTD 单独提供的 IDAC 电流。  您只需要一组 IDAC 源极引脚、这些引脚可通过外部多路复用器切换至每组 RTD。  这将留下剩余的两组 IDAC 源、这些源现在可用于 RTD 输入、从而允许总共5个3线 RTD。

    此致、

    Bob B