This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:请查看原理图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985166/ads1118-please-review-the-schematic

器件型号:ADS1118

您好、TI 专家、

我的客户考虑使用 ADS1118进行热电偶测量。 您能否查看下面的原理图?

我们将在 TC_N 和 TC_P 上连接 K 型热电偶

如果有我们应该了解的内容、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这看起来不错、几乎与 ADS1118数据表中的图50相同。

    我唯一的其他意见是如果客户打算将 ADS1118的内部温度传感器用于冷端连接、请确保将 ADC 放置在尽可能靠近热电偶连接端子块的位置。 这可确保 ADC 尽可能地读取冷端温度、从而实现更高精度的温度测量。

    布莱恩