This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:单端和增益调节

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984917/ads124s08-single-end-and-gain-adjustment

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1220

在我的客户应用中、需要使用单端拓扑的输入。 在单端输入时、需要调整增益。 ADS124S08似乎无法支持该应用、对吧? 还有其他建议吗? 非常感谢。  

应用:具有 AI (6通道) 4-20mA x3ch 和 RT100/1000 x3ch 的运动控制器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    遗憾的是、旁路 PGA 时、ADS124S08只有1个增益可用。  这是否用于电流测量?  如果是这样、应该可以在 PGA 的测量范围内对测量进行电平位移(偏置)。  需要多大的增益?  另一种选择是使用双极模拟电源、这将允许启用 PGA。

    ADS1220通过单端输入和旁路 PGA 实现高达4的增益。  但是、这需要多个器件。

    此致、

    Bob B