This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:Fclk 频率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984887/ads1261-fclk-frequency

器件型号:ADS1261

尊敬的 Sirs

我可以使用10.24MHz 外部时钟来实现低于40KHz 的采样率吗?  我希望获得更好的 Fod/CSP 比率并缩短稳定时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    ADS1235的内部振荡器能够在7.3728MHz 输出频率和10.24MHz 输出频率之间切换。 假定选择了内部振荡器、在 MODE0寄存器中设置数据速率时会发生这种情况、并且会自动发生。 这就是表7.3中数据表显示两种不同频率的原因。

    这意味着、如果您选择外部振荡器、则需要能够提供两种频率、以便使用 ADS1261提供的全套输出数据速率选项。 遗憾的是、低于40kSPS 的数据速率选项未指定10MHz 时钟、因此我要小心谨慎。 数据表无法保证这一点、因为此配置尚未经过测试、可能导致未定义的结果。 对于数据速率小于40kSPS 的情况、我建议根据数据表将外部振荡器频率限制为8MHz

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    感谢您的及时响应。  这是不幸的。  我想知道为什么提供外部时钟选项。  我认为、较低的采样频率能够使用较高的 Fmod 频率会有很大的好处。  再次感谢您。