This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:未使用的 WCT

Guru**** 2820095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983676/ads1298-unused-wct

器件型号:ADS1298

尊敬的 TI 团队:

我将两个 ADS1298/R 用于 ECG 应用。

我将使用一个模块的 WCT 来驱动第二个模块单极通道的负输入。

因此、我不会使用第二个模块中的 WCT 放大器:

我是否应使第二个模块的针脚 WCT 保持开路?  

谢谢、

Paul-Alexandre、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-Alexandre:

    感谢您发帖。

    WCT 可保持悬空(NC -无连接)未使用。 您还可以在内部关闭未使用的 WCT 放大器以节省功耗。

    谢谢、

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    很明显:感谢您的回答。

    Paul-Alexandre、