This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:2kHz 采样率解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1015, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984054/ads1115-2khz-sample-rate-solution

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS112C04

大家好、

我们是否有可支持2kHz 采样率的 P2P 解决方案(ADS1115)? (分辨率16位和 I2C 接口)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    遗憾的是、唯一具有更快数据速率的 P2P 兼容解决方案是 ADS1015、这是一种12位解决方案。  我们有一个可实现2ksps 的 I2C Δ-Σ ADC、但它不兼容 P2P。  该器件是 ADS112C04。

    此致、

    Bob B