This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:采集生物信号之间的干扰

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983410/ads1292r-interference-between-acquired-biosignals

器件型号:ADS1292R

您好!

你好。

我们的客户正在使用 ADS1292R、他们需要有关该器件的帮助。 我在下面复制了他们的问题。 感谢你的帮助。  

我们在使用德州仪器(TI) ADS1292R 组件进行生物信号采集(ECG 和阻抗)方面遇到了问题。  问题在于阻抗信号中会产生干扰、从而模拟所采集的 ECG 信号的形态。 我们记录了来自 ECG 仿真器的两个信号、其中阻抗应为50欧姆基线、正如示例中所示、信号中存在伪差。 从真实患者获取信号时也会出现同样的效果。  在我们的测试中、干扰不会以相反的方向发生、也就是说、阻抗信号不会影响 ECG 采集。

请参见随附的三幅图以说明该问题。 第一个示例显示了使用真实患者采集的信号段。 顶部面板显示 ECG 和底部面板 DE 阻抗。  基线阻抗的缓慢波动对应于呼吸、但还有其他与 ECG 相关的更快波动。第二个示例显示了使用具有约50欧姆固定阻抗的 ECG 信号仿真器时会发生什么情况。 生成的前5秒心律是正常的窦性心律、其中构成 ECG 的 QRS 分量在阻抗信号中被模仿。 当模拟器在5秒后关闭时、ECG 信号(顶部面板)显示一条平坦的线、采集的阻抗也是平坦的。 在第三个示例中、当我们模拟室性心动过速时、阻抗信号中会产生伪影。

任何帮助或建议都将不胜感激。 对于我们的应用、我们需要处理 ECG 和阻抗信号。
e2e.ti.com/.../ADS1292R_5F00_image.zip


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您发帖。 我们会回来的。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    谢谢、期待您的参与。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的新闻?

    此致、Laura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、您能否共享 ADS1292R 设计的模拟前端原理图和器件寄存器设置以供我们参考和查看? 如需了解更多相关信息、请访问 ads129x-support@list.ti.com、了解 ADS129x AFE 支持。

    我们预计在启用呼吸电路时、ECG 通道(CH2)与呼吸通道(CH1)之间会出现一些噪声耦合、反之亦然。 通过优化输入电路、可以最大限度地减少干扰。 此外、我们还不清楚如何推导 ZP 图的值。 是否可以阐明如何计算该图的 ZP 值?  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们禁用了呼吸电路、目前只测量 ECG 信号和阻抗信号。 ZP 图是  从 ADS 获得的 ADC 值到阻抗值的直接计算。

    我将通过 ADS 系列支持电子邮件获取更多信息。

    谢谢!