This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:DAC8560电路检查

Guru**** 2792305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984508/dac8560-dac8560-circuit-inspection

器件型号:DAC8560
主题中讨论的其他器件:OPA188

尊敬的团队
我使用 DAC8560的内部基准并通过运算放大器将输出放大至0-5V。 我的电路是否正确? 运算放大器 OPA188和 DAC8560是否稳定。 1nF 是否适合 C90电容器? 当发生故障超过5V 时、能否保护运算放大器的输出以避免损坏后续电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的评论。

    1、电路本身是正确的、可以将 R49的值减少到1K 左右、不需要10K

    2.反馈电阻器上的1nF 值是可以的。 同样、反馈和 R51电阻器值可以减小到1k 至5K 范围。 添加更高值的电阻器会增加输出噪声

    3.如果您的下一级使用5V 电源并希望对其进行保护、则可以将背对背二极管连接到运算放大器输出(一侧到5V、另一侧到接地)

    此致、

    AK