This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:如何配置 NCO?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983652/adc12dj3200-how-to-config-nco

器件型号:ADC12DJ3200

您好的支持团队、

我启动并运行了 JMODE16。 我想知道如何配置 NCO、我尝试了以下顺序:

##基本配置 Jmode16.
写入寄存器:ADC12DJxx00.CONFIG_A[0x0]-[0xB0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.CAL_EN[0x61]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.JMODE[0x201]-[0x10]
写入寄存器:ADC12DJxx00.KM1[0x202]-[0x9]
写入寄存器:ADC12DJxx00.JCTRL[0x204]-[0x1]
写入寄存器:ADC12DJxx00.OVR_N[0x213]-[0x7]
写入寄存器:ADC12DJxx00.SER_PE[0x48]-[0x3]
写入寄存器:ADC12DJxx00.CAL_EN[0x61]-[0x1]
写入寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x1]
写入寄存器:ADC12DJxx00.CAL_SOFT_TRIG[0x6C]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.CAL_SOFT_TRIG[0x6C]-[0x1]

##禁用 JESD
写入寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x0]
读取寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x0]

##配置 NCO0至400MHz@3200MSPS
写入寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_0[0x240]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_1[0x241]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_2[0x242]-[0x0]
写入寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_3[0x243]-[0x20]
读取寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_0[0x240]-[0x0]
读取寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_1[0x241]-[0x0]
读取寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_2[0x242]-[0x0]
读取寄存器:ADC12DJxx00.FREQB0_3[0x243]-[0x20]

##选择 NCO0预设
写入寄存器:ADC12DJxx00.CSEL[0x215]-[0x0]
读取寄存器:ADC12DJxx00.CSEL[0x215]-[0x0]

##启用 JESD
写入寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x1]
读取寄存器:ADC12DJxx00.JESD_EN[0x200]-[0x1]

此订单是否正确? 我是否需要打开 DDC 增益升压?

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、您执行写入的顺序是正确的。  

    是的、DDC 增益升压将为您提供~6dB 的增益。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的确认。 现在、我获得了更多信心。

    此致

    Joseph