This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:不带 RLD 的 ADS1293 9引线 LOD 应用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983975/ads1293-ads1293-9-lead-lod-application-without-rld

器件型号:ADS1293

尊敬的 TI 成员:

是否有更新信息?

该路径的 ADS1293阻抗必须小于比较器阈值的多少?   

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我已经和团队讨论过这一点、噪声问题似乎会影响相对于 WCT 信号测量的 V 导联。 在任何一种测试条件下、它都不会影响 L-I 或 L-II。 启用交流导联时、噪声可能会从 WCT 信号耦合。 但是,即使启用了 AFE_1交流导联,AFE_1的 V1导联似乎也不受影响。 我在下面列出了一些测试、以帮助更好地了解问题。  

    1. 向 WCT 引脚添加100pF 电容器、以帮助滤除 V 引线的噪声。
    2. 通过禁用 AFE_1交流导联脱落并启用 AFE_2交流导联脱落来检查 V 导联信号。

    [引用 userid="444921" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/983975/ads1293-ads1293-9-lead-lod-application-without-rld ]ADS1293的阻抗必须小于比较器阈值?   [/报价]

    我不知道这个问题是什么意思。 您能帮助澄清一下吗? 如  需进一步支持 ADS1293、另请访问 ads129x-support@list.ti.com 以获取 AFE 支持。

    谢谢。

    -TC