This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:自供电应用原理图

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983780/dac161s997-self-powered-application-schematic

器件型号:DAC161S997

您好!  

我有一个客户案例希望对该器件使用自供电方法、但对于如何连接所有 GND 存在一些问题。 您能否提供有关是否需要遵循任何特定规则的指导?

例如、COMA 和 COMD 是否连接到 VD 电源 GND? VD GND 是否需要与环路 GND 进行电容隔离?

如果您有一个示例原理图、 这将有所帮助。 我检查了 EVM 原理图、但这看起来是在环路供电配置中配置的。

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    何塞、


    对于自供电发送器、我可以回顾图16。 我已将其中的一部分剪切掉、并将其显示如下:

    为了实现这一操作、回路电源接地(OUT、LOP-)必须相对于器件接地(GND、COMA)悬空。 这样、OUT 将被允许略低于 COMA。 请注意,电压差将是 R2*I2。 R2是内部40Ω Ω 电阻器、I2基本上是环路电流(实际上环路电流是 Ie+IDAC、它接近 IE)。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的反馈。 参考图16确认、这是否意味着 COMA、COMD 和 GND 都连接在一起、唯一需要隔离的是您提到的环路本身?  由于我看不到 COMD、我认为 方框图的绘制方式暗示它是"IC"左侧的连接、这表明 COMA 和 COMD 可以/应该连接在一起?

    谢谢、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    是的、COMA 和 COMD 应连接在一起。 如果您查看数据表中的建议运行条件表、您将看到 COMD COMA 应为0V。 如下所示:

    吴约瑟