This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:压力变送器原理图设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982954/dac8740h-pressure-transmitter-schematic-design

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

大家好

我设计了具有 HART 功能的隔离式压力变送器原理图。 请检查并建议它是否正常。

Nakul Audeechya

e2e.ti.com/.../9817.pdfe2e.ti.com/.../9818.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakul、

    我对这个原理图只有几点意见。 我在这个原理图中主要关注 DAC8740H 和 DAC161S997。

    对于 MOD_IN 上的电容、C10的100nF 对我来说似乎很高、我只会推荐与我们在2200pF 数据表中的示例原理图中使用的值相同的值。 此外、在 MOD_OUT 引脚上、C8设置为220nF、非常高。 数据表指定了 MOD_OUT 的5nF 至22nF 范围。 但是、最好不要使用最大值、因为寄生电容会进一步增大该值。 MOD_OUT 引脚驱动电容超过22nF 时可能会出现问题。

    对于 DAC161S997 ERRB 上的上拉电阻、我认为 R8的1MΩ Ω 电阻器相当慢。 我可能会使用10kΩ Ω 电阻器。

    您在 DAC161S997中将哪些铁氧体模型用于 L3和 L4电源?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    感谢您仔细查看我的电路。

    我已使用铁氧体磁珠、1000 Ω@ 100MHz、0.25A 0402用于 L3、L4 和 铁氧体磁珠、600 Ω@ 100MHz、1.5A、1206用于 L1、L2。  

    您对 C9和 C17有何看法? 因为 C8已在同一路径中。

    Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakul、

    我需要检查这个上的内容。 我很快会回来的。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakul、

    铁氧体在您的电路中应该正常。

    对于 C8、C9和 C17、我通常会使用 EVM 中列出的电容器。 对于 C9和 C17、我会将其保留为6800pF 和0.22uF、如 DAC161S977EVM 中所示。 对于 C8、我之前曾建议过减小它、但我仍然会这样做、但我认为电容器完全没有必要。 我仍然会将其减少、并将其保留为未安装状态。

    吴约瑟