This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:能否查看我的电路板、它包含两个 ADS1262芯片?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984196/ads1262-could-you-please-review-my-board-containing-two-ads1262-chips

器件型号:ADS1262

我非常感谢您在发送数据记录器板之前对设计进行审查,我已经为制造准备好了数据记录器板。  我标记了一些我不确定自己的设计决策的领域。

采用两个 ADS1262芯片的电路板。  它是一个 Raspberry PI 子板、在两条独立的 SPI 总线上充当从器件。  它将以100SPS 的速率在四个差分输入上以100SPS 的速率采集数据、每个通道上有两个差分输入。  该板还包含一个256KB EEPROM。  我完全通过命令运行 SPI 总线,因此我没有连接重置、PWDN 等  

该电路板 从 Pi 消耗3.3和5V 电源、因此我不担心保险丝等问题 我已经检查了 PI 提供的5V 和3.3V 电源,两个电源上都有大约7m rms 的噪声,主要是60Hz。  AINCOM、5V、3.3旁路、REFOUT 通过一个1uF 电容器接地。  AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、AVSS = DGND = GND。

它是一个4层电路板: 组件–接地(单个接地层,无布线)–电源(3.3V 和5V)–信号,用于在组件平面上没有过孔无法连接的布线。

我模仿 ADS1262X-EVM 进行布局和模拟输入滤波器、并尝试遵循 ADS1262数据表中有关布局的建议。  由于电路板的数据速率仅为100SPS,因此我已将 EVM 输入滤波器上的47nF 电容器更换为10uF,计算得出的截止频率为338Hz。  请对此进行评论。

两个 ADS1262芯片物理上是分离的、每个芯片是单独 SPI 总线上的唯一器件、因此 CS 连接到两个芯片的 GND。  两个 ADC 上所有未使用的输入也都接地。  我对模拟和数字组件都使用了一层,但对它们进行了分离,模拟在底部,数字在顶部。  

我分离了差分输入、但由于 采样率较慢、因此不担心布线长度是否完全匹配。  请对此进行评论。

我正在使用芯片的内部时钟和基准电压。   由于采样率较慢、我打算以250kHz 左右的频率运行时钟。  所有数字 SPI 信号(SCLK、MISO、MOSI、DRDY)均包含47 Ω 电阻器、可更大限度地减少振铃。  SCLK、MISO 和 MOSI 不通过过孔。  DRDY 确实如此、但相同的信息在很大程度上是多余的、因为 MISO 中包含相同的信息。  AINCOM 通过过孔。  一对 CAPP 信号通过过孔、另一对直接传输。  

芯片的 CAPP 和 CAPN 信号都由一个47nF 电容器连接并引出至一个连接器。

我在信号中使用了0.400 mm 的走线、在可能的情况下使用了1mm 的走线、用于电源和 GND。  请对此进行评论。

所有四个铜平面都接地、但我尽可能地将多个过孔从组件平面放置到接地层、将多个过孔放置到连接周围的电源平面、并在多个位置缝合通板过孔以降低电感。  请对此进行评论。

两个 ADS1262芯片需要3.3V 和5V 电压、而 EEPROM 需要3.3V 电压。 通过两个过孔将电源从组件平面降至电源平面、然后运行至组件平面。  请对此进行评论。

我很高兴我们的对话能公开、但不能公开原理图、照片、Gerber 等  我在 Kicad 中开发。  您想要哪些文件?

感谢你的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    下面是一些评论/问题、但没有什么重要意义。 总的来说、您似乎很好地遵循了最佳实践、我无法预见您在本帖子中讨论的任何内容会导致问题的原因:

    • CAPx 引脚需要一个4.7nF 电容器(C0G 类型)、而不是47nF。 确保该电容器尽可能靠近 ADC 引脚。 我也不知道为什么您将这些引脚引出至连接器。 可能不需要修改此电容器值、实际上更改此电容器的值已导致其他客户系统出现问题。
    • 对于差分滤波器截止频率、请考虑输入响应阶跃变化所需的时间。 如果截止频率非常低、则需要12-15个时间常量才能稳定到最终值(在20位以上级别)、因此这可能是需要考虑的因素、具体取决于您要测量的输入类型及其变化速度
    • 一般而言、我建议输入信号采用对称布局、或尽可能靠近该布局、以避免由此产生的任何问题。 但是、如果它们非常相似、则应该可以。 只要您没有一个输入直接连接、另一个输入通过一组看起来像意大利面的过孔和迹线连接
    • 无法访问 CS、RESET 或 PWDN 可能会使从数字通信问题中恢复变得具有挑战性。 特别是能够复位 SPI 接口、因为如果 SPI 通信出现问题、可能无法正确读取 RESET 命令。 ADS1262中有一个自动设置功能、如9.4.4.5中所述、在这种情况下可以使用、但需要在接口寄存器中启用。 同样需要考虑的问题
    • 对于布线长度或功耗的问题、没有意见、看起来不错

    布莱恩