This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:如何测试 ECG 性能?

Guru**** 2531350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983532/ads1292r-how-can-i-test-the-ecg-performance

器件型号:ADS1292R

你(们)好

我使用 ADS1292r 设计 ECG 电路、但我找不到任何文档来描述如何检查性能。

在医疗设备测试标准中,CMRR/动态范围/再现性...... 应进行检查。

ADS1292r 的方框图显示了无法测量 ADC1/ADC2后的波形。

TI 是否有其他工具来进行这些测量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛成,

    欢迎来到 E2E 论坛!!

    我们建议使用患者监护仪模拟器(如 Fluke medSim 300B)或 Fluke 的某些更新型号(请参阅以下链接、了解 Fluke 提供的更全面的产品系列)、以检查设备性能和功能。 IEC 标准将应用于系统级设计、而不是专门针对 ADS1292R 本身。 我们没有任何医疗认证文档。

    https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-monitor-simulators

    [引用 userid="479613" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/983532/ads1292r-how-can-i-test-the-ecg-performance "]

    ADS1292r 的方框图显示了无法测量 ADC1/ADC2后的波形。

    TI 是否有其他工具来进行这些测量?

    [/报价]

    在 ADC1和 ADC2之后无法测量波形、您能否帮助澄清您的意思?  

    谢谢。

    -TC