This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:LMP90100 PIC 编程

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983690/lmp90100-lmp90100-pic-programming

器件型号:LMP90100
我想使用 PIC24F 系列对 LMP90100 IC 进行编程。 但我不知道如何做到这一点。 您能帮助解决这个问题吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assa、

    我不知道 PIC24上 LMP90100的任何示例代码或类似代码。 也许您可以尝试在 Microchip 论坛上发帖、看看是否有任何可用的内容、或者通过其他方式在网站上搜索。

    但是、如果您对 LMP90100操作有具体问题、请告诉我、我将为您提供帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。但是、如何找到有关任何 LMP90100处理器(如 Arduino)的文档? 我尝试了解的情况是如何使用 SPI 通信对 LMP90100进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assa、

    LMP90100数据表详细说明了 LMP90100的 SPI 接口如何工作、要发送哪些命令进行读取和写入、如何通过寄存器映射配置器件等 我建议您通读数据表并尝试使用您的微控制器设置 SPI 通信、然后在您有特定问题时回帖。 在这一点上,我将能够提供援助。

    但是、要提供有关如何配置 SPI 接口的支持、这将是一项艰巨的任务、超出数据表中已包含的内容。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bryan。
    我将查看 LMP90100的数据表。 如果我对某个特定主题有疑问、我将再次写下我的问题。