This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130EB:ADC16V130EB

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983198/adc16v130eb-adc16v130eb

器件型号:ADC16V130EB

这是 HCL Technologies 的 Hemila.S。

我们已经测试了 ADC 评估板[器件型号:ADC16V130]。

时钟的输入条件默认为1 (160MHz)、76.5MHz 进入具有不同功率级别的射频输入。

我们需要将 ENOB 设置为12.5、但我们得到的值小于6。 此外、测试中还存在功耗滞后。

我们已针对输入功率级别[-20dBm、-10dBm、0dBm、5dBm]完成了此操作。

 如果程序正确、请查看、并告知我们是否需要进行任何更改。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemila、

    是否可以获得测试的方框图?

    此外、您使用什么信号发生器来传输时钟和模拟输入信号? 最后、模拟输入信号发生器是滤波器吗?

    此致、

    Rob