This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4K/30和4K/60的 HDMI 开关的器件型号是多少、分为一个或一个两个?

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983994/what-is-part-number-of-hdmi-switch-for-4k-30-and-4k-60-of-two-into-one-or-one-into-two

主题中讨论的其他器件:HD3SS215、 TS3DV642

4K/30和4K/60的 HDMI 开关的器件型号是多少、分为一个或一个两个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS215或 TS3DV642是否符合您的要求?

    谢谢

    David