This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:使用定制 PCB 进行阻抗测量时出现的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982242/afe4300-issues-in-impedance-measurement-using-custom-pcb

器件型号:AFE4300

早上好、

我是 Augusto、目前我 正在从事一个有关叶片阻抗测量的项目。 抄送读者分别是我的同事和项目的科学总监。  
我们在使用 AFE4300 ADC 时遇到了一些问题:我们无法读取正确的测量值。 尽管使用不同的电阻和电容负载、但到目前为止我们只读取了0x0和0xFFFF (对应于满量程范围)。 此外、我们还特别关注 使用 QI 解调设置。
我们执行的测试列表:
  1. 配置寄存器:工作正常。 我们能够写入寄存器并读取输入值。
  2. 通过 BAT_MON_EN 测量 AVDD:我们已正确测量它。
  3. 检查激励电流的频率(通过外部示波器):它与通过寄存器配置设置的值相匹配。
  4. 使用 IQ 解调器和全波整流器进行感应:测量错误。 始终在0x0或0xFFFF 上。 我们还测试了两种模式的差分和单端配置。
  5. 测试了不同的采样率。
  6. 已尝试 IQ 解调器时钟的不同频率。
我们购买了评估板、并按照 sbaud201a 应用手册中的说明使用了评估板。 一切都好。
鉴于上述结果、我们认为 PCB 设计可能出错。 您是否可以向我们提供评估板原理图? 否则、查看我们 PCB 的原理图(请参阅此邮件附件)对我们很有帮助。 如果我们忘记了一些信息、或者您对 我们的设计有任何疑问、请随时咨询 。
提前感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Augusto、

    您可以参阅 EVM 用户指南末尾的 afe4300 EVM 原理图、网址为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我是奥古斯托的同事。

    感谢你的答复。 我们仔细检查了原理图、并将其与可用的 EVM 原理图进行了比较。 我们注意到、引脚72、73、74和75有两个主要差异。 实际上、正如用户指南(第38页)所说、我们将它们保持未连接状态。 另一方面、在同一页上、这些引脚分别连接到 AVDD_DUT、SIMO_M、AGND1和 AGND1。 我想知道它们是否是强制性的信号、或者它们是否必须保持未连接。

    此外、我们的设计中未连接引脚7和8、因为它们仅与重量计测量相关、我们不使用这些引脚。 BCM 测量链是否也需要它们?

    最后、在校准电路(第42页)中、为了使 AFE4300正常工作、是否需要使用分别连接在引脚 RP1、RP0和 RN1、RN0上的基准电阻器?

    提前感谢您的支持。