This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM 板在 ADCPro 中不工作

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983001/ads1220evm-ads1220evm-board-is-not-work-in-adcpro

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1220UNIFLASH

团队、

我使用 ADS1220evm 板读取 ADC 数据、我通过 Code Composer Studio 加载了 ADC 读取软件、

但我无法通过 ADCPro 访问 ADC 数据。 请帮助我们通过 Code Composer Studio 加载软件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    这听起来像是您在尝试编写自己的代码、然后使用 ADCPro 从 ADS1220中读取转换结果。  ADS1220EVM 不是开发平台、而是用于评估具有各种传感器输入的 ADS1220性能的评估平台。

    可以重新加载 ADS1220EVM 的二进制文件。  二进制文件位置如下所示。

    遗憾的是、我们不提供 EVM 或 ADCPro 的源代码。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B、您好!

    感谢您的信息。 如何通过 code composer studio 将 ads1220evm.a43文件加载到 EVM 中。

    建议将.A43文件加载到 ADS1220EVM 板。

    谢谢

    S. RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S. RAM:

    实际上可以通过多种方法来实现这一点。  首先、让我来问您如何首先使用 Code Composer Studio 刷写 EVM?  您有调试器还是 LaunchPad?  您是否在 LaunchPad (或调试器)的 JTAG 接口与 EVM 之间创建了接口电缆?

    有一个名为 Uniflash 的工具可能会有所帮助。  在线版本可在 dev.ti.com 上找到

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob B:

    很抱歉、我尝试使用 uniflash 加载 ads1220evm.a43文件、收到验证错误消息。  

    谢谢

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    错误信息无法开机自检,您是否可以重试?  您还能告诉我您正在使用哪个设备进行下载吗?  也许几张图片将帮助您展示如何连接事物。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob B:

    谢谢您的回复。 根据 SBAU203–2013年7月用户指南第14页、我将使用具有调试和 ADS1220EVM 线缆连接的 MSP-Flash-Emulator 工具

    和表 JTAG 连接器 J10。

    请提供您的回复以供进一步测试。 以加载.A43文件还是仅加载 bin 文件格式?

    谢谢

    RAM S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    不幸的是、图像没有清晰显示、所以我真的无法读取。  但是、我可以看到验证步骤失败。  如果排除验证、固件是否会在 EVM 上运行?

    A43文件是 Intel 十六进制格式文件、假设电缆正确且 Uniflash 中的配置正确、则应正确加载该文件。  《适用于 MSP430器件 的 Uniflash 用户指南》可能会有所帮助。  我已将二进制文件作为文本格式附加、您可以尝试使用该版本。

    e2e.ti.com/.../5633.ADS1220.txt

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B、您好!

    感谢您的支持、它在 5633.ADS1220.txt 中工作正常、但尝试使用 ADCPro /plugin/.../ads1220.a43时无法正常工作。

    谢谢