This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:灵活的时钟生成

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983728/ads1278-flexible-clock-generation

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

为了在高采样率下使用 Δ-Σ ADC 实现相干采样、唯一的选择是调整时钟本身。 例如、如果标称采样速度为128000SPS、范围为+- 10%、则可通过32.768kHz +-10%时钟实现。 问题是以灵活且经济实惠的方式生成此类时钟。

你有什么建议?

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    高速模式下 ADS1278的输出数据速率为 Fclk/256。  正如您指出的、您可以通过调整 CLK 输入频率将数据速率调整为精确的频率。

    可以使用许多时钟发生器选项。  对于评估板、我们使用 DSP 内部的 PLL 时钟资源。  快速浏览一下、CDCE6214应该是一个很好的选择、但我不是这些器件的专家。  在任何情况下、10ps rms 或更低的总时钟抖动都可以正常工作。

    如果您对 CDCE6214或许多其他时钟发生器选项之一有具体问题、我建议您提交另一个 E2E 帖子。

    谢谢!

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用