This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:保留位在出厂编程寄存器上翻转

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983414/ads131e08-reserved-bit-flipped-on-factory-programmed-register

器件型号:ADS131E08

您好!  

我已经使用 ADS131E08一段时间了、我注意到我的电路板现在运行不正常。 在检查器件寄存器后、我注意到 ID 控制寄存器现在读取的是0xC0、而不是原始值0xD2。 我注意到这一点后、器件仅输出前4个通道。 在我注意到器件行为的这种变化之前、我假设器件是由 ESD 事件造成的损坏、我在处理电路板时断开了 ESD 带。

您能否帮助您了解如何更改这些值? 主要问题是、如果这不是与 ESD 相关的损坏、那么我需要了解哪些因素可以更改这些出厂编程的寄存器、以便将来可以防止这种损坏。  

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    随着时间的推移、代码中的任何内容是否发生了变化? 错误的器件 ID 通常是由不正确的加电例程引起的。 请查看 11.1上电时序和 图53。 加电时的初始流量应小心、以确保遵循所有必要的步骤。  

    器件可能会由于 ESD 而损坏、但不太可能。 如果实际上是这种情况、我建议使用新器件更换器件、以查看问题是否仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    程序代码正在进行中、因此它目前在不断变化、但我不希望 ADC 驱动程序代码最近发生变化。 最近已更改电源以提高效率、因此无需检查以确保正确遵循时序、以防出现此问题。  

    我更换了设备、现在一切都正常。 我尝试对器件进行下电上电并对其进行复位、希望它会复位寄存器值、但器件仍处于此永久状态。 电源定序是否能够以这种方式永久使器件寄存器砖型? 或者、如果是电源问题、它是否应该可以恢复?

     谢谢、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    否、不正确的电源时序不会永久使器件发生故障、在正确复位和加电后、器件应恢复正常运行。