This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:用于 DAC8740和 DAC161S997回路供电4-20mA 发送器的软件

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983599/dac8740h-software-for-dac8740-and-dac161s997-loop-powered-4-20ma-transmitter

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736DAC161S997

我正在开发采用 DAC8740和 DAC161S997控制器 MSP430F6736的压力变送器。 一些工程师已经在处理它。 当然、他们已经为它编写了软件。

请将为环路变送器编写的软件与这两个 IC 的 HART 信号共享? 我想将其用作参考、它确实会对我有所帮助。

谢谢

Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakul、

    HART 调制解调器控制器固件是与另一家 公司 Smart Embedded Systems (SES)协作编写的。  我们无法共享固件的源代码,但 SES 确实具有某种许可。  我建议您联系 SES。

    谢谢、

    Paul