This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM 和 Arduino 之间的通信

Guru**** 2810715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982707/afe4490spo2evm-communication-between-afe4490spo2evm-and-arduino

器件型号:AFE4490SPO2EVM
我正在进行一个大学项目、希望将 ECG 模块和 SpO2模块连接到 Arduino 板。 以便同步这些信号。 可以将 AFE4490SPO2EVM 模块连接到 Arduino 板吗? 是否可以在不使用 GUI 的情况下从模块获取信号、例如在 Arduino 界面中提高数据?

我已经了解到、您可以使用 Arduino 的 UART 库与 MSP430F5529通信、后者最终与 AFE4490通信。 您甚至可以  使用 SPI 库将 Arduino 直接连接到 AFE4490。 哪一个选项更适合我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    我刚才回答了这个问题。

    最好将 AFE4490EVM 中的 AFE 连接到 Arduino 板。

    但这需要修改硬件。 有关需要连接 Arduino 板的数字信号、请参阅 EVM 用户指南(表4)。

    必须对表中提到的电阻器进行解焊、并且靠近 AFE 端的信号必须跳接至 Arduino 板、前提是它们的电压电平也相同、为3.3V。 如果没有、则需要一个电压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 
    使用 UART 库直接连接到 MSP430F5529是否更容易? 我明白、这样我就不应该对硬件进行任何修改。 另一方面、如果我 将 AFE4490EVM 中的 AFE 连接到 Arduino 板、我应该研究通信协议、还是在这种情况下不需要通信协议? 此致 Francisco tassara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    您有权选择对您更方便的路线。

    如果将 AFE 连接到 Arduino 板、则可以定义自己的通信协议、而不依赖于 AFE-MSP 的通信协议。 但这需要硬件模式。

    如果您使用 MSP UART 库、则必须修改固件才能将 UART 命令集成到现有固件中。