This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:可以设置 I2C 上拉电阻器2.2K 吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983324/afe4404-is-it-okay-to-set-i2c-pull-up-resistor-2-2k

器件型号:AFE4404

您好、TI 专家、

我的客户考虑将 AFE4404用于他们的新产品。 他们对 I2C 线路的上拉电阻有疑问。

在 AFE4404开发指南 SLAU621A 中、建议将 I2C 上拉电阻器设置为10k Ω。

但它们并行连接多个 I2C 传感器、并且在其参考设计中使用了2.2千欧的上拉电阻器。

那么、I2C 上拉电阻器是否可以从10K 更改为2.2K?

还是应该仅使用10K 电阻器?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase