This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:1至4扇出

Guru**** 2509925 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983161/dac37j82-1-to-4-fanout

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

尊敬的先生/女士:

我正在寻找一种合适的解决 方案、以便能够将 DAC37J82连接到四个相同的负载。
下面是一个分立式解决方案。

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    为什么不使用 DAC37J84并将所有四个输出发送到四个放大器? 您可以对所有4个 DAC 使用相同的输入数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢你的答复。

    很抱歉、我没有画整个图片。 我需要1:8、并且不能使用两个四通道 DAC、因此计划在每个通道上使用一个双通道 DAC 和两个1:4扇出电路。 这个问题与连接到 DAC 的一个通道时实现1:4的最佳方法有关。 一家制造商提供1:4视频分配放大器。 我想知道 TI 在200MHz 带宽方面是否有类似的产品、或者是否推荐分立式单通道和四通道运算放大器解决方案。

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8132.Arb-Waveform-TI-design.pdfe2e.ti.com/.../termination-app-note.pdfJoe、

    我建议联系高速放大器组。 他们应该能够建议部件并提供我想的解决方案。 我还随附了几个文档、介绍了如何在使用放大器时正确端接 DAC。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    谢谢你。

    此致