This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:使用反混叠滤波器正确匹配 ADC344x 的输入、源阻抗6.6k 与3.6pF 并联??

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3444EVM, ADC3643EVM, ADC3444
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982714/adc3444-proper-matching-to-input-of-adc344x-with-anti-alias-filter-from-source-impedance-of-6-6-k-in-parallel-with-3-6-pf

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件:THS4541ADC3643EVM

我正在从事一个应用、在此应用中、我必须使用一个连接到一个器件的 ADC344x 系列器件、此器件的输出阻抗为6.6k Ω、并联电阻为3.6pF。 我知道 ADC344x 器件的输入阻抗为9K 欧姆差分。 我想使用差分电路。 但是、我需要包含一个用于抗混叠的低通滤波器、而不仅仅是接口。 我希望能够被动地执行此操作、但我怀疑我至少需要一个放大器将6.6K 与3.6pf 并联转换为较低的阻抗。 是这样吗? 在这两个器件之间连接和转换阻抗电平时、良好的电路是什么样子? 此外、由于我们要处理相对较低的截止频率、我希望 LPF 的阻抗值保持在200欧姆甚至更低、但我不知道这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    对于您的差分电路、您有几个选项。 您可以采用变压器方法或使用全差分放大器、例如 THS4541。 我们的 EVM 设计通常在变压器或放大器的平衡输出上进行滤波。 下面显示的是使用这两种方法的差分电路的基本方法。

    我建议查看 ADC3444EVM 的原理图(位于"设计文件"下)、以查看这些电路、因为它们是在 EVM 上实现的、并确定哪种电路最适合您的应用。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我刚刚意识到 ADC3444EVM 不能实现全差分放大器方法。 下面是 ADC3643EVM 原理图的屏幕截图、其中显示了这种方法以及滤波。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的问题是、无论我使用的是变压器还是差分放大器、我应该为滤波器设计什么阻抗级别? 该器件的正确输入阻抗是多少? 我看到大多数 ADC 使用200欧姆差分、但我知道存在差异。 数据表显示、输入阻抗为6.6k 与3.7pf 并联。 我收集到、我应该使用电感器共振3.7pf、 但6.6k 非常高、我看不到任何基准电路会以任何方式进行转换、例如、50欧姆转换为6.6K。此外、我使用的降压转换器 FWiw 具有9K 的输出阻抗。 我是否需要从9k 转换到6.6k? (我使用的是 ADF5904)。 我希望我可以设计阻抗水平在50到200欧姆之间的抗混叠滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    数据表的第10.1节显示了该 ADC 的差分输入电阻与输入频率间的关系。

    LPF 的负载阻抗应以 Z_LPF_LOAD =   Rt ||(Radc + 2RS)为目标。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    几个可能有用的项目。 首先、我们可以正确理解这一点。

    您能否提供设置和抗混叠滤波器的大致方框图?

    其次、在设计滤波器并了解 ADC 的输入阻抗时、最好选择计划用于应用的频带中间的阻抗。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试将 ADF5904降压转换器的输出连接到 ADC344X 的输入、并对其进行滤波。 中心频率约为2MHz、因此 ADC344x 的输入阻抗应约为6.6k || 3.8pF。 降压转换器的输出阻抗为900欧姆差分。 我正在尝试确定 LPF 的正确输入和输出阻抗、该阻抗需要在大约4MHz 时截止。 查看数据表中的图197、您的设计看起来是针对200 Ω 输入阻抗的、但我不确定。 此外、您还有2 1:1变压器。 如果您的电路设计为200欧姆差分阻抗、输入发生器的阻抗是否也为200欧姆? 我不清楚输入和输出电平。 此外、由于降压转换器的输出阻抗为900欧姆差分、我假设这意味着我的滤波器/匹配网络必须从900欧姆变为 ADC344x 所需的输入阻抗、我猜这应该是200欧姆? 为了使无源滤波器的值实际可行、我更希望阻抗水平尽可能低。

    连接和匹配这两个电路的最佳架构是什么? 我尝试附加一个方框图的 pdf、但我不确定是否是这样。

    e2e.ti.com/.../6278.block.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果您的电路设计为200欧姆差分阻抗、输入发生器的阻抗是否也为200欧姆?  

    否 信号发生器的源阻抗为50、因此信号发生器在整个网络中看到的负载接近50。

     

    由于降压转换器的输出阻抗为900欧姆差分、我假设这意味着我的滤波器/匹配网络必须从900欧姆变为 ADC344x 所需的输入阻抗、我猜这应该是200欧姆?

    是的、200欧姆是典型值。 下面的滤波器应该能够分别为源电阻和负载电阻900和200正常工作。  

    请注意、ADF5904的输出为4Vpp、ADC3444的输入为2Vpp、因此需要一些衰减。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我更了解这一点。 实际上、驱动器具有4 VP-p 和900欧姆源电阻(差分)这一事实可能会有所帮助。 我显然需要使该阻抗更低-理想情况下为200欧姆、或者可能是100欧姆差分。 我想我有两种选择:一种是将阻抗从900欧姆转换为较低阻抗的运算放大器、另一种是变压器或某种组合。 即使是电阻分压器也可能有用、尽管它只是电路的一部分。

    现在、有一些问题可确保我了解数据表电路、特别是图197。 如果我观察第二个变压器右侧的电路并忽略直流阻断电容器、那么 ADC 的阻抗似乎约为133欧姆差分。 是这样吗? 如果您看看 VCM 连接右侧的电路、ADC 输入阻抗看起来大约为100欧姆差分、对吧? 总体而言、电路设计为从左侧的50欧姆信号源一直传输。 对吧?

    现在、我假设我可以在具有133欧姆差分阻抗的两个变压器之间安装滤波器、或者在2个25欧姆电阻器和2个50欧姆电阻器之间安装滤波器、并在阻抗约为100欧姆的22pF 电容器之间安装滤波器。 我是对的吗?

    我怀疑在降压转换器的输出端使用4:1变压器、可能还使用一些串联电阻、然后在100至200欧姆阻抗范围内使用滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您的理解是正确的。 如果您有任何其他问题、请随时告知我们!

    此致、Chase