This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:命令 start 和 SDATAC 的顺序

Guru**** 2762365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982177/ads1298-the-order-of-command-start-and-sdatac

器件型号:ADS1298

大家好、

客户根据 数据表中的图93 (上电时的初始流程)操作器件:

上电复位后 、首先发送 SDATAC 命令、然后配置寄存  器、然后发送 START 命令。 经过50ms 的延迟后  、发出命令 RDATAC。 但有一个问题、即 DOUT 输出始终为0。

后来,客户尝试 先发送 RDATAC,延时50毫秒,然后发送 START ,解决了问题。 但是 ,这一流程与图93不一致。 我想知道这种方式是否有任何隐藏的危险,是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您发帖。 我将与团队进行核实、然后再联系您。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在这种情况下、从设计人员的输入开始和 RDATAC 的顺序无关紧要。 它们是否根据 DRDY 捕获数据? 您能否确认它们是在单次模式还是连续转换模式下运行?

    谢谢

    -TC