This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:12个 ADC 一个基准

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6033, ADS127L01, REF6030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983379/ads127l01-one-ref-for-12-adc

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:REF6033REF6030REF5030

数据转换器团队、

我们有一位客户喜欢 ADS127L01的性能、并正在将其中的12个应用于电路板上。  对所有12个 ADS127L01使用单个 REF6030或 REF6033会产生什么影响?

可以执行还是应该执行此操作?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    REF60xx 系列无法驱动12个 ADS127L01基准输入的直流输入电流。

    根据 CLK 频率、ADS127L01的基准输入阻抗范围为2.2k Ω(CLK=16MHz)和4k Ω(CLK=4MHz)。  REF60xx 系列的额定电流最大为4mA   

    使用 REF6030 (最大外部基准电压为3V)和12 ADS127L01 (工作频率为4MHz)进行快速计算:

    Iload = 12*(3V/4K)= 9mA

    我建议使用单个基准、例如 REF5030、并为每个 ADC 添加一个基准缓冲器、类似于数据表中的图118。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Keith。  我有一个后续问题、我将单独发布。

    Darren