This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:未上电时的输入电压

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983375/adc128d818-input-voltage-while-unpowered

器件型号:ADC128D818

你好

当器件未通电时,  如果电流受到限制,任何 INX 模拟输入端是否存在任何电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC128D818每个输入引脚上的结构都显示在数据表中。  对于将 ESD 单元连接到正电源的引脚、这将导通、当在电源之前施加输入时、器件可能会尝试自供电。  如果电源电压保持在 GND、则需要通过 ESD 单元将电流限制在+/-5mA 绝对最大额定值以下、如果预计会定期发生、最好小于500uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我本该这么做、但我想确定。

    是的、我已经将电流限制在100uA 以下

    非常感谢您的快速回答。