This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:关于 ADC16V130时钟架构

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982328/adc16v130-re-adc16v130-clock-architecture

器件型号:ADC16V130
主题中讨论的其他器件:DS25BR440

大家好、

在我们的现有项目中、我们使用了 ADC 和 FPGA、它们都放置在同一电路板中、但我们正在规划背板方法的电流架构中。

在新系统中、我们将采用模块化概念、例如 FPGA 和 ADC、它们通过背板连接不同的电路板 。我们需要为项目提供时钟架构建议。

我已附上现有和当前时钟架构的 pdf。 请查看我们的架构并提供您的反馈。 请建议采用任何其他方法来遵循板对板时钟架构。

e2e.ti.com/.../Clock-Diagram.pdfThanks

纳文 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    随附的 pdf 是帮助解决这种新架构的一种很好的方法。 这将起作用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 同样、我有一个有关 ADC 输出数据和 DAC 输入数据的查询、

    ADC 输出数据将通过背板传输到 FPGA、类似地、FPGA LVDS 输出数据将通过 BP 传输到 DAC。由于长度限制、我们计划将 LVDS 缓冲器放置在 ADC 到 FPGA 和 FPGA 到 DAC 之间。

    请找到下面随附的方框图供您参考。 请验证我们的方框图并提供您的反馈、或者建议您采用其他任何方法。

    我们将使用的 LVDS 缓冲器部件是 DS25BR440。

    感谢您的支持

    此致、
    纳文 P

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_DAC_5F00_PATH_5F00_UPDATED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    从 ADC 输出到背板再到 FPGA 的总长度是多少? 如果只有5-6英寸、则可能不需要缓冲器。

    否则、如果您认为需要缓冲器、则效果会很好。

    此致、

    Rob