This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:有关 ADS1015的一些问题

Guru**** 2516110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983040/ads1015-some-questions-for-ads1015

器件型号:ADS1015

您好专家、

请分享以下客户问题的一些意见。

1、如果在模式下连续转换 IC 未进入断电模式、这是正确的吗?  

如果我们将 Mode 设置为连续转换、并将值重新写入 MUX[2:0]、然后等待多长时间读回该值、那么在新的多路复用器设置中读回转换结果是否合适?

3.如果客户需要从 Ch1~ Ch4读取值,是否建议将模式设置为连续转换?

4、如果应用是单个 ADS1015、我们是否可以将配置寄存器[4:0]保持为默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    对。 在连续转换模式下、该器件在两次转换之间不会断电。

    2.当寄存器写入完成时、当前的转换将使用之前的寄存器设置来完成。 您必须等待下一次转换(在寄存器写入完成后启动的转换)才能应用新配置。

    3.客户是否打算按顺序从每个通道读取单次转换? (Ch1、Ch2、Ch3、Ch4、然后 Ch1、 CH2....)。 如果是这种情况、则使用单次转换模式将是一个更简单的选择。 您可以选择要读取的通道、然后启动单次转换并重复以移动到下一个通道。 这样就不可能意外地将一个转换归于错误的通道。

    配置寄存器[4:0]设置取决于您打算如何使用比较器功能。 如果您不打算使用比较器或 ALERT/RDY 引脚、则默认设置将禁用该引脚、您可以保留该引脚。


    此致、