This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:ADS1675/ADS1675REF 偏移

Guru**** 2674355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983050/ads1675ref-ads1675-ads1675ref-offset

器件型号:ADS1675REF

您好!

我正在尝试解决我在 ADS1675REF 评估板上看到的偏移问题:

 ADS1675REF 上的输入设置为单端0-5V 输入范围。 对于偏移测试- IN 接地(+IN = 2.5V、R8 =短接、-IN = 0V、R7 =短接)。

GUI 上的读数为-2.452V、因此我本来期望-2.500V 的低电压大约为48mV。

当输入都设置为0V 或2.5V 时、该偏移仅为3至4mV。

什么导致了0V 时的大偏移? 是否可以对其进行补偿?

感谢您的建议。

-Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    偏移电压规格仅对差分输入电压为0有效。  在您的情况下、您的差分电压为2.5V、在这种情况下、您还会遇到增益误差。  ADC 的增益误差最大为1%、由于输入放大器电路的原因、EVM 板的额外误差约为1%。

    通过将两个输入连接到相同的电压(0V、2.5V 等)、您已经在 ADC 输入端创建了一个差分0V。  在这种情况下、最大偏移规格为5mV、器件满足该规格。  (测量误差为3到4mV)

    您可以通过执行系统级校准来消除初始偏移和增益误差。  请观看 TI 高精度实验室、了解有关如何执行此操作的更多详细信息。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-understanding-and-calibrating-offset-and-gain-adc-systems?context=1139104-1134080

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用