This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:原理图回顾和问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982704/dac53401-schematic-review-and-questions

器件型号:DAC53401

大家好、

我对 DAC53401的实施有几个问题。 详细信息如下:

目的:使用 DAC 生成0.9V 的缓冲直流电压、该电压将用于在求和放大器中设置偏置

问题:

  1. 请查看所示的电路、并告诉我它是否会使用1.8V SoC 运行以实现基本功能。 我错过了什么吗?

  2. I2C 连接是否需要上拉电阻? 如果是、您会推荐什么价值?

  3. 反馈引脚 FB 的用途是什么?

  4. 我已将地址引脚 A0连接到 SoC 上的 GPIO 引脚、这是与它进行通信的正确方式吗?

  5. 我已为文档反馈发送了单独的注释,但 DAC53401数据表在“应用”部分中未显示干净的原理图。 它仅显示 DAC 连接到 VDD 和 GND。 我必须从布局图中导出电容器连接、该图不讨论 I2C 上拉等 如果可能、请更新数据表。

谢谢、

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    我将在下面的列表中回答您的问题:

    1. 添加 I2C 上拉电阻。 将 FB 引脚连接至 OUT。  原理图的其余部分看起来不错。
    2. 是的、I2C 引脚确实需要上拉电阻。 5kΩ 的值就足够了。 在我们的 EVM 上、我们在 DAC53401附近使用10kΩ Ω、在 I2C 源附近使用10kΩ Ω、总并联电阻为5k。
    3. FB 引脚是内部输出缓冲器的反馈路径。 DAC53401可用作可编程比较器、其中 FB 引脚是比较器的输入、DAC 输出是阈值。 此外、在数据表中给出的可编程 LED 偏置示例中、FB 引脚连接到 MOSFET 的源极、以 补偿 MOSFET 的 Vgs 压降和相应漂移。 如果未使用 FB 引脚、则将其连接到 OUT 引脚以关闭反馈路径。  
    4. A0引脚根据下表确定器件从器件地址的低3位。 您可以在 SoC 上将其路由为 GPIO、但也建议在引脚上添加上拉或下拉电阻。 或者、您可以根据您要使用的从器件地址将 A0直接连接到4个选项(AGND、VDD、SDA 或 SCL)中的一个。  
    5. 我会将此评论传达给我的团队。 在此平均时间 内、您可以查看此处链接的 EVM 用户指南中显示的 EVM 原理图。  

    如有任何其他问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的详细回答。 我已按照您的建议编辑了连接。 感谢您的澄清、如果我有任何其他问题、我会告诉您。

    Ashwati