This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4400

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982425/afe4490spo2evm-afe4400

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好、

我的客户想知道是否可以在不使用 GUI 的情况下从 AFE4490SPO2EVM 获取数据。 例如、是否可以将 EVM 连接到 Arduino 板并通过 Arduino 界面获取数据?

因为在他的项目中、他需要获得很多不同的信号(EMG 或 ECG 信号等)、并且要同步这些信号、所以他希望进行连接  

各种模块、包括 AFE4490SPO2EVM 至 Arduino 板。
此致,
Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    是的、可以将 AFE4490EVM 中的 AFE 连接到 Arduino 板。

    但这需要修改硬件。 有关需要连接 Arduino 板的数字信号、请参阅 EVM 用户指南(表4)。

    必须对表中提到的电阻器进行解焊、并且靠近 AFE 端的信号必须跳接至 Arduino 板、前提是它们的电压电平也相同、为3.3V。 如果没有、则需要一个电压转换器。