This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:是否可以使用 R-R 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982383/dac8830-is-it-possible-to-use-r-r-output

器件型号:DAC8830

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DAC8830并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们希望将 DAC8830与输出 R-R 配合使用

根据数据表中的描述
(1)输出电压范围为0至 VREF。
(2) VREF 最高可输入 VDD。

因此、当 VREF = VDD 时、输出电压范围为0至 VDD、

我们认为它可以用于输出 R-R

正确吗?

您能不能告诉我在这种使用中是否有任何需要注意的问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    如果 VDD=VREF、则输出将为0V 至 VDD。  您可以根据需要将输出用作非缓冲 R-2R 输出。  请注意、如果要缓冲输出、必须确保输出放大器具有足够的电压电源余量以在 VDD 下运行、并且可能需要大于 VDD 的电源。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    我知道、当 VREF=VDD 时、DAC8830可以使用0V 至 VDD。

    我将与客户分享这些信息。

    此外、请您再提出一点建议。

    目前、INL、DNL 等的电气特性是否是数据表中的 sama?

     感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    电气特性是相同的、但请注意 R-2R 的阻抗相当高、直接位于输出端的负载会影响性能、这就是通常有一个输出缓冲器连接到 DAC 的原因。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    我了解电气特性是相同的。

    输出为高阻抗、需要输出缓冲器。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一