This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:硬件"Pace 和 quot;使用 ADS1298R 进行检测

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, TIPD111, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982679/ads1298r-hardware-pace-detection-with-the-ads1298r

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: TIPD111ADS1298

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 ADS1298R 和 TIPD111电路中详述的硬件起搏检测电路。

在 TIPD111 电路中、通过按钮复位锁存器:GPIOx 输入是否足够快、能够在 没有锁存器的情况下检测窗口比较器输出上的信号

如果没有,ADS1298/R 是否能够自行复位锁存器?

感谢你的帮助、

此致、

Paul-Alexandre、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-Alexandre:

    感谢您发帖。

    对于 ADS1298/R 器件、通过读取 GPIO 寄存器中的 GPIOD 位来读取 GPIOx 状态。 如果 GPIO 引脚值配置为输入、则还将在 DRDY 变为低电平之前加载2个 tCLK。 由于脉冲持续时间的原因、GPIOx 在没有 SR 锁存器的情况下无法捕获窗口比较器的输出。 ADS1298/R 本身无法复位锁存器。 ADS1298设计中没有内置逻辑来通过 GPIOx 引脚控制 SR 锁存复位。 但是、您可以使用 GPIOx 输出功能通过软件来控制 SR 锁存复位输入。

    谢谢

    -TC